This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:FPU、简单还是双精度?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615240/am2632-q1-fpu-simple-or-double-precision

器件型号: AM2632-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM2632

您好、

在数据表中说明这一点不够。

这个 µC AM2632 是否包含硬件 FPU Simple(32 位)或 double(64 位)精度?

谢谢。

Marc

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    我同意可以更明确地说明这一点。

    看一下 TRM 的第 7.1.1.1 节、您会看到其中提到的内容  

    全精度浮点 (VFPv3-D16)

    -> VFPv3-D16 指示它在硬件中支持单精度和双精度浮点。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这一点、但它没有在 ARM 网站上清楚地说明此 VFPv3-D16 支持双 64 位 硬件 FPU。

    实际上、甚至 Gemini 也说过、这个 FPU 不支持双 64 位浮点硬件计算。

    请提供 定义汇编器指令 MUL 的 µC 指令手册。 相同。

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给我 µC 定义汇编器指令 mul 的 μ 指令手册。 用于双浮点运算。

    您好:Marc、

    浮点单元由 ARM 提供、因此指令集手册也由 ARM 提供。

    您可以在 ARMv7-R ISA 中找到相同的方法: developer.arm.com/.../latest