This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:用于故障调试的内部寄存器

Guru**** 2766285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1613567/msp432e401y-internal-registers-for-failure-debugging

器件型号: MSP432E401Y

您好团队:

我们正在系统中使用 MSP432E401Y 微控制器、并使用以太网、I2C、SPI、EPI、UART、PWM 和 Timers with FreeRTOS 等多个外设。

出于故障分析和调试目的、我们计划通过以太网读取故障状态并使用寄存器进行调试并在 UI 中显示、 如果我们可以读取一些内部寄存器来了解微控制器的状态、那会非常有用。   

例如、为了了解复位的原因、我们使用了 RESC 寄存器。

同样、您能否提供一些内部寄存器来帮助我们探测问题?

提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    所有 MSP432E401Y 寄存器都在关联的 TRM 中定义。 您使用的大多数外设都具有可能包含故障信息的状态寄存器。 我建议查看您使用的外设的寄存器说明、并检查是否有任何您认为对失效分析有用的寄存器。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的信息。

    您能否确认我们是否可以在 MSP432E401Y 中配置欠压限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不认为 BOR 阈值在这一部分上是可配置的:  

    谢谢、

    -Eric Rentschler