This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用 MSP EVM 的 XDS110

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1117, LP-MSPM0L1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614971/tm4c123gh6pm-using-xds110-from-msp-evm

器件型号: TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0L1117、MSPM0L1117

TM4C 和 XDS 支持、

现在很难获得 XDS110 调试器(在塑料盒中)。  您能否确认 LP-MSPM0L1117 上的 XDS110 是标准 XDS110、可用于对 TM4C 器件进行编程?  (移除跳线并将飞线连接到另一电路板。)

www.ti.com/.../LP-MSPM0L1117

谢谢、
Darren

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    您可以手动将这些从 MSPM0L1117 上的 XDS110 连接到 TM4C 器件并按预期编程。


    此致、
    Erik Vaughn