This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:AM625 BL31 引导挂起

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616071/am625sip-am625-bl31-boot-hang

器件型号: AM625SIP
主题中讨论的其他器件: AM625

我已经使用 AM625 生成了 100 个定制板、其中一些板出现了引导挂起。
重新通电后、它们将正常工作。 无论关闭时间是几秒还是几十秒、都会出现此问题。
eMMC 和 SD 卡启动时问题始终发生。
我应首先检查什么以解决此问题?

下面是发生挂起的引导日志。

----------------------------------------------------------------------------------------

U-Boot SPL 2023.04-脏污 (2024 年 3 月 24 日 — 18:19:29 +0900)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0009“9.1.8--v09.01.08 (Kool Koala)“)
SPL 初始堆栈使用量:13384 字节
尝试从 MMC1 引导
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
2026年02月10日 20:47:41.346]验证通过
2026年02月10日 20:47:41.346]验证通过
[ARM64 核心上的 2026年02月10日 20:47:41.377]启动 ATF ...
[ 2026年02月10日 20:47:41.377]  
[ 2026年02月10日 20:47:41.377]注意 :BL31:v2.9 (release):v2.9.0-614-gd7a7135d32-dirty
[BL31]注意:2026年02月10日 20:47 :41.377]备注:BL31:建造:09:34:15,2023 年 8 月 24 日

----------------------------------------------------------------------------------------

引导过程在 BL31 之后挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hochun:

    SDK9.1 已被弃用。 请使用最新的 SDK 11.02。