This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:DO 寄存器读取延迟改善

Guru**** 2902120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597208/am2434-do-registers-read-latency-improve

器件型号: AM2434
主题中讨论的其他器件: TMS320F28386D

尊敬的专家:

关于这两个主题:

AM2434:如果可能、减少 FSI 寄存器读取/写入延迟 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

AM2434:在 MCU+ SDK 09.01.00 中 DO 寄存器读取延迟改善 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

我是否可以问、从哪个 SDK 版本或编译器版本及更高版本、R5F 和 PRU 上寄存器的读取/写入操作可以有效地缩短访问时间? 此外、实际的减少数字是多少?  

我们目前正在使用以下方法进行寄存器读取/写入操作。 这种方法是否也有效?

寄存器 工作 R5F PRU( C 代码)
读取 HW_RD_REG16 () HW_RD_REG16 ()
写入 HW_WR_REG16() HW_WR_REG16()

此致

螺栓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好螺栓、

    该线程当前分配给另一个团队成员、该团队成员将从 R5F/MCU+端进行注释。 我将在 PRU 方面进行评论。

    PRU 读取/写入延迟

    您的用例是什么?

    PRU C 编译器可以选择进行优化(更多的优化通常可以提高代码效率,但编译器也更有可能以意想不到的方式在某些指令执行中移动。 生成的汇编指令仍将执行您在 C 中编程的操作,但顺序不太可能符合读者的期望)。

    如果这是对时间敏感的操作、我通常建议直接使用汇编语言进行编程、因为这样您就可以准确控制 PRU 内核在每个单个时钟周期执行的操作。 客户通常也使用 C 语言编写代码、然后将其时序敏感型函数编程为汇编语言。

    更多有关 PRU 读取/写入延迟的信息

    请参阅  
    【常见问题解答】PRU:如何计算读取和写入延迟?

    团队和我正在编写测试以重新验证所有信息、这些信息最终将发布到 新的 OpenPRU 存储库中。 然后、我们将 于 2026 年刷新旧的 PRU 读取延迟应用手册。

    对于未来的读者、请随时创建新的 e2e 主题来询问我们是否有更新。

    有关在 AM243x 上开始开发 PRU 的更多信息

    请参阅 AM243x Academy 的新 PRU 模块

    仍在积极写入 PRU Academy。 我是主要作者。 如果您有任何问题或反馈、请单独创建一个 e2e 主题、稍后将返回给我。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于未来的读者、Bolt 创建了几个相关的 e2e 螺纹。 我们可能会尝试将这个 e2e 主题保留为重点介绍 R5F 内核读取和写入、并在其他主题上讨论详细的 PRU 概念:

    PRU C 代码与汇编代码:
    AM2434:PRU - C 代码应用建议

    有关 PRU XFR2VBUS 的更多信息
    AM2434:PRU 应用 — XFR2VBUS 优化

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    关于 PRU 部分、我将继续关注其他线程中的更新。

    对于此主题、我将继续等待有关优化 R5F 寄存器读取/写入延迟的说明。

    此致
    螺栓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    抱歉、您能帮我们检查何时可以期待响应或任何有关 R5F 寄存器读取/写入延迟改进的相关信息吗?

    此致
    螺栓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    关于 R5F 寄存器读取/写入延迟改进、您有任何建议或更新吗?

    此致
    螺栓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swargam、  

    这是已备案的 TI EP FAE。  

    此 e2e 帖子有关寄存器读取/写入延迟(包括 R5F 和 PRU)的两个部分。  

    Nick 已回复了 PRU 部分、目前需要您帮助来评论 R5F 部分。  

    新的 MCU SDK 似乎可以改善寄存器读取/写入延迟、我们预计团队会深入了解客户如何减少 FSI 寄存器访问的读取/写入延迟。  

    您可以建议对 SDK 9.02 进行改进吗?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swargam、  

    这是 MCU SDK 的一部分吗?

    您可以评论 R5F 部分吗?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们目前正在使用以下方法进行寄存器读取/写入操作。 此方法是否也有效?

    上表中提到的函数从存储器地址执行直接读取/写入。

    请参阅下图。

    ]新 MCU SDK 似乎可以改善寄存器读取/写入延迟、我们预计团队会深入了解客户如何减少 FSI 寄存器访问的读取/写入延迟。[/报价]

    客户获得的延迟数字是多少? 这里的要求是什么?

    他们是在哪个配置文件中构建示例? 是发布还是调试?

    正在使用哪些优化级别?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的答复。

    HW_RD_REG16()HW_WR_REG16()函数的基本实现当前与您描述的方法相同。

    客户获得了哪些延迟数字? 此处的要求是什么?

    有关此主题,请参阅之前的讨论主题 — AM2434:如果可能、减少 FSI 寄存器读取/写入延迟 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛。 我在下面添加了一个屏幕截图以供参考。 我们的主要目标是使读/写延迟与 F28386 的延迟保持一致。

    指令延迟\ 处理器 TMS320F28386D CPU AM2434 CPU AM2434 PRU
    每个寄存器的读取延迟 (us) 0.02. 0.09. 0.33
    每个寄存器的写入延迟 (us) 0.01 0.01 0.02.

    此外、在前面的讨论主题 AM2434:DO 寄存器读取延迟在 MCU+ SDK 09.01.00 中改善 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛中 提到、将 SDK 更新到版本 9.1 或更高版本可以改善读取/写入延迟(如下图所示)。 您能否证实此陈述是否准确? 如果有改进、您是否还能分享有关减少延迟的量化数据或数字?

    [引述 userid=“16414" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597208/am2434-do-registers-read-latency-improve/6197184

    他们是在哪个配置文件中构建示例? 是发布还是调试?

    正在使用哪些优化级别?

    [/报价]

    另有关此主题,请参阅之前的讨论主题 — AM2434:问题。AM2434 编译器和优化设置,提高执行效率 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛。 我们的当前配置基于发行版构建、R5F 优化设置设置为"s"。 如果您有任何专门针对读/写延迟优化的建议、如果您也可以提供相应的编译器配置设置、我们将不胜感激。

    此致
    螺栓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家不在办公室、请期待收到延迟的回复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高螺栓、

    [报价 userid=“549268" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597208/am2434-do-registers-read-latency-improve/6200885
    每个寄存器的读取延迟 (us) 0.02. 0.09. 0.33
    [/报价]

    在此处读取哪个寄存器?

    它位于主域还是 MCU 域中? 从哪个内核读取该信号?

    内核以什么频率运行?

    我可以看到您在上面分享的表格对两种不同的 CPU 架构进行了比较。 (C2000 和 AM243x)。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:
    很抱歉耽误了回复。

    此处正在阅读哪个寄存器?

    FSI 寄存器读取/写入,您可以参考 —  AM2434:如果可能、减少 FSI 寄存器读取/写入延迟 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    它位于主域还是 MCU 域中?

    FSI 模块在主域中。

    从哪个内核读取此内容?

    AM24x- CPU:R5F0_0
    AM24x- PRU:PRU-ICSSG0 - PRU0 - PRU
    F28386 - CPU1

    内核以什么频率运行?

    AM24x- CPU:800MHz  
    AM24x- PRU:333MHz  
    F28386 - CPU1 : 200MHz

    此致
    螺栓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高螺栓、

    我尝试使用 AM64x MCU+SDK v11.02、我的代码平均需要 0.11us 来读取 FSI0 模块的 TX_FRAME_CTRL 和 RX_FRAME_INFO 寄存器。

    R5F 内核在 800MHz 处运行、读取上述寄存器的函数保存在 TCMA 存储器中。

    这些数字是在工程的发布版本中获取的。 我没有看到 0.9us 的读取延迟。 请告诉我们是否需要读取特定寄存器。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    参考 AM2434:如果可能、减少 FSI 寄存器读取/写入延迟 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    对 FSI 模块的读取和写入说明如下。

    指令延迟\ 处理器 TMS320F28386D CPU AM2434 CPU AM2434 PRU
    读取 每个寄存器的延迟 (us) 0.02. 0.09. 0.33
    每个寄存器的写入延迟 (us) 0.01 0.01 0.02.

     测得的读取时间为 0.09µs 、而不是您之前提到的 0.9µs。 我们期望将其降低至大约 0.02µs

    但是、根据您提供的测试数据、测量值为 0.11µs 、这似乎表明较新的 SDK 不会改善读/写延迟。 这种理解是否正确?

    如果是这样、我们可能会问为什么之前有  指示该 SDK 版本的信息(AM2434:在 MCU+ SDK 09.01.00 中 DO REGISTERS READ LATENCY INXIME — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛) 9.02 或更高版本 会改善读/写延迟吗? 这是否意味着相应的优化项目尚未实施、或者是否与不同的改进范围相关?

    感谢您的澄清和支持。

    此致
    螺栓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高螺栓、

    测得的读取时间为 0.09µs 、而不是您之前提到的 0.9µs。 我们期望将其降低至大约 0.02µs .

    谢谢您的纠正。  

    这一理解是否正确?

    是的、正确。 我已检查 Jira 状态。 Jira 是关闭的、因为它在硬件方面受到限制、并且无法通过软件改进来降低延迟。

    此致、

    Tushar