This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:SSI 主从示例无法正常工作—接收垃圾数据

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616242/tm4c1294ncpdt-ssi-master-slave-example-not-working-receiving-garbage-data

器件型号: TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

您好、

我正在尝试运行 TivaWare 示例 spi_master_slave_xfer.c在上 EK-TM4C1294XL LaunchPad 、其中 SSI0 在同一电路板上配置为主器件、SSI1 配置为从器件 过度设计。

但是、该示例确实如此 未按预期工作 。

问题

UART 输出正确显示传输消息、但接收到的数据始终是垃圾/空白:

SSI 主从传输示例 
模式:传统 SPI
数据:8 位
 
SSI0 已发送:
 'T'I'''V''A'  
SSI1 已发送:
 'Q's''s'''S'  
 
收到 SSI0:
 ''''''''''''  
收到 SSI1:
 ''''''''''''  
 
主从传输完成。

有时我还会观察诸如0xFF或之类的值0x00。

硬件连接(同一块板环回)

我按照以下示例完全连接了引脚:

  • PA2 (SSI0CLK)→PB5 (SSI1CLK)

  • PA3 (SSI0FSS)→PB4 (SSI1FSS)

  • PA4 (SSI0TX)→PE5 (SSI1RX)

  • PA5 (SSI0RX)←PE4 (SSI1TX)

  • GND 已连接

无交叉板接线、同一 LaunchPad 上仅跳线。

公钥

请有人分享:

  1. a. 确认了 SPI 主从工作示例 对于 TM4C1294XL(同一板 SSI0Left right arrowSSI1)

  2. 不限 或时序要求 未在示例中提及

  3. 是否需要手动 CS 控制而不是硬件 FSS

  4. SSI 从器件 TX FIFO 需要在时钟之前预加载的任何问题

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是连接问题  
    PA4 (SSI0TX)→PE5 (SSI1RX)←MOSI
    PA5 (SSI0RX)←PE4 (SSI1TX)←MISO
    这没关系。