This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:LP-AM243 以太网端口

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616073/am2434-lp-am243-ethernet-ports

器件型号: AM2434

是否可以将以太网端口用于常规 TCP/IP 数据包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enis:

    是的、您可以为 AM243x 上可用的以太网端口运行 TCP/IP 协议栈。 您可以将它们配置为在交换模式下、在该模式下、它们可以在端口之间转发数据包;也可以将它们配置为 MAC 模式、在该模式下、可以将它们配置为以太网端点节点。

    您可以在 SDK 中找到运行 LwIP TCP/IP 协议栈的可用示例。 您可以在以下位置找到运行示例的文档: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/EXAMPLES_NETWORKING.html

    如果您需要更多详细信息、敬请告知。

    谢谢。此致、
    Teja。