This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:最初我们打算进行 FA 分析、但故障率过高。 请帮助检查当前设计是否存在任何问题。

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614842/mspm0g3507-originally-we-intended-to-conduct-a-fa-analysis-but-the-failure-rate-is-too-high-please-help-check-if-there-are-any-issues-with-the-current-design

器件型号: MSPM0G3507

最初、我们打算进行 FA 分析、但故障率太高。 请帮助检查当前设计是否存在任何问题。 这是一个主要客户的项目,所以请特别注意。

AX20.pdfQDM067.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能告诉我们有关故障的情况吗?  我看到质量问题文档已附上、但它似乎不包含有关所看到的故障类型的任何反馈。   

    我将检查原理图、

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总的来说、原理图看起来不错。  VCORE 电容器看起来正确。  nRST 和 BSL_INVOKE 都得到正确处理。   

    在引脚 10 上、我看到 2 个信号连接在一起。  从 MCU 的角度来看、这是可以找到的、但只需要确保它是有意为之。  

    我看到 MCU 由 1.8V 电源供电、但这些引脚中是否有任何引脚连接到更高的电压?  

    VDD 会先出现吗?  在 VDD 打开之前、是否有任何引脚可能被供电?  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    这是该客户的 Leo、China MM MCU FAE。 该客户的研发部门位于美国

    与该客户进行检查后、情况如下:

    客户研发团队表示该芯片仍然正常工作、但在 VDD 引脚上观察到电流过大。  正常器件上 VDD 引脚的电流 为 1-4uA、在发生故障的器件上该电流为 30-50uA。

    谢谢、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    您能否提供您的电子邮件地址和其他联系信息? 然后、我们将安排美国最终客户与您进行在线会议、以便尽快了解情况并解决问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他注意事项:  需要通信的客户也位于美国。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    我向您发送了一封私人邮件、以便通过电子邮件进行跟进。   

    30-50uA 不太高。  让我认为器件没有损坏、但 MCU 可能处于意外状态。  我们可以离线讨论更多内容。   

    谢谢、

    JD