This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:ADC 输入通道选择 SysConfig MSPM0C1104

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615581/mspm0-sdk-adc-input-channel-selection-sysconfig-mspm0c1104

器件型号: MSPM0-SDK
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104、 SysConfig

对于工程、我需要使用 MSPM0C1104 的 ADC 在序列模式下读取不同的模拟输入。 在数据表中、它指的是多达 10 个通道。 但是、在创建新工程并查看 SysConfig 时、我只能选择一个输入。 为了进行原型设计、我当前使用的是 LP-MSPM0CC1104。 我查看了此处的讨论: MSPM0C1104:如何在不同通道中获取 ADC 结果 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛  、但它没有解释为什么在为 MSPM0C1104 创建新工程时 SysConfig 中只有一个输入、似乎改用其他微控制器。 感谢您的澄清。

此致、

斯文