This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM26 的一些更高级的问题

Guru**** 3006710 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616997/am2612-some-more-advanced-questions-for-am26

器件型号: AM2612

香榭丽舍大街

问题 1: AM2612 是否支持嵌套中断?

   如果是、文档在哪里?

 

问题 2: Inturtup 是信号的电平触发器吗?

   如何将中断设置为边沿触发器? (高边沿或低边沿)。

谢谢。

BR Rio

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“85279" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616997/am2612-some-more-advanced-questions-for-am26

    问题 1: AM2612 是否支持嵌套中断?

       如果是、文档在哪里?

    [/报价]

    请参阅此处的“支持的特性“部分:

    software-dl.ti.com/.../KERNEL_NORTOS_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“85279" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616997/am2612-some-more-advanced-questions-for-am26

    问题 2: Inturtup 是信号的电平触发器吗?

       如何将中断设置为边沿触发器? (高边沿或低边沿)。

    [/报价]

    AM261x 微控制器支持 边沿触发中断和电平触发中断 、为不同的外围设备和用例提供灵活的中断配置选项  

    中断类型配置

    硬件中断 (HwiP) 配置

    对于 AM261x 上的 ARM R5 内核、可以使用HwiP_Params结构[2]将中断配置为电平中断或脉冲(边沿)中断。 isPulse参数控制此行为:

    • 0 :将中断映射为 电平中断
    • 1. :将中断映射为 脉冲中断 (边沿触发)

    此配置专门适用于 ARM R5 和 ARM M4 处理器[2]。

    矢量中断管理器 (VIM)

    VIM 模块为中断源的优先级划分和控制提供硬件协助[3]。 每个源中断定义为:

    • 高电平有效 (SDL_VIM_INTR_TYPE_LEVEL= 0)
    • 高电平有效脉冲 (边沿触发)

    VIM 支持多达 256 个具有可编程优先级和掩码的中断通道[4]。

    dev.ti.com/.../OPTIMIZING_APPLICATIONS_WITH_MCU_SDK.html