This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:LAUNCHXL2-570LC43 评估板的物料清单申请

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616905/launchxl2-570lc43-bill-of-materials-request-for-launchxl2-570lc43-evaluation-board

部件号: LAUNCHXL2-570LC43

您好:

如果可能、我想拥有 LAUNCHXL2-570LC43 评估板的完整 BOM。 谢谢你。

Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Laurence:

    我给你发了一封邮件,要求提供文件,请你确认一下。

    --
    此致、
    Jagadish。