This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:SPI 配置

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615511/mspm33c321a-spi-config

器件型号: MSPM33C321A
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 Champs:

从最新的 SDK mspm33_sdk_1_02_00_00 中导入工程“spi_controller_command_data_control_LP_MSPM33C321A_nortos_ticlang"。“。

我在 SysConfig/时钟树中设置 MCLK = 160MHz。

数据表指出 SPI 时钟可以高达 30MHz。 但是、尽管 SPI 计算出的时钟源为 80MHz、但我不能将比特率更改为高于 16MHz 的值。 请参阅下图。

如果我错过了某些内容或 MSPM33 的 SysConfig 出现问题、请告知我。

 

此致、

Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PinMUX 设置:

    此致、

    Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    SPI 可以通过 使用外部高频晶体 (HFXT) 到达 30MHz、但是在 SysConfig 中、将该 HFXT 与 SPI 链接可能会出现问题。 让我与软件团队确认并回复您。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    SPI 可通过 使用外部高频晶体 (HFXT) 达到 30MHz

    我在 DS 和 TRM 中找不到此信息。

    在代码示例中、我使用 内部系统振荡器 (SYSOSC) 和 SYSPLL 将 MCLK 设置为 160MHz。 将时钟源更改为 HFXT (40MHz) 没有任何帮助。

    ASLO、DS 和 TRM 中没有对 BUSCLK 的说明。 SysConfig 显示它将源自 MCLK(对于 PD1)或 ULPCLK(对于 PD0)。

    此致、

    Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:  

    我要求软件团队提供有关该问题的更多信息。 当我得到他们的回复时、我会更新您的信息。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    此错误将于月底前在 M33 SysConfig 工具的新版本中解决。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Kien