This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 支持

Guru**** 3004370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616807/msp430fr6043-uss-support

器件型号: MSP430FR6043

 你(们)好

 

我们能否确认当 DToF 计算窗口长度超过时 USS 的行为  

USS_CAPTURE_DURATION_USEC、具有以下设置(使用了水和波瓣):

 

#define USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_MODE         USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTIONS

 

#define USS_ALG_DTOF_WINDOWS_MODE          USS_ALG_DTOF_EST_WINDOW_OPTIONS

 

我还有一个关于参数及其使用时间的更一般性问题:

 

能否确认:

与一起使用 USS_ALG_WIN_START_INDEX_BACK_OFF_NUM_CYCLES  

USS_ALG_DTOF_EST_WINDOW_OPTIONS

 

如果有  

USS_ALG_WIN_PEAK_INDEX_2_EDGES_NUM_CYLES 与一起使用  

USS_ALG_DTOF_EST_WINDOW_OPTION_DYNAMIC