This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:RSA-PKCS#1.5 与 RSA-PSS、用于 SBL 和 HSMRT 映像的安全启动

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616038/am2634-rsa-pkcs-1-5-vs-rsa-pss-for-secure-boot-of-sbl-and-hsmrt-images

器件型号: AM2634
主题中讨论的其他器件: LP-AM263

由于它不易受到伪造攻击,并且具有可证明的安全性,因此我们使用带有 PSS(概率签名方案)填充的 RSA 作为应用程序映像签名的默认 PKCS#1.5 填充。

尽管这似乎仅是应用程序映像的一个选项、但它不可用作 SBL 或 HSMRT 映像签名的选项。

SBL 或 HSMRT 映像是否无法通过 HSM ROM 使用 RSA-PSS 进行身份验证? 如果在这些情况下必须使用 PKCS#1.5、HSM ROM 是否会对解密的签名进行严格检查、以防止已知通过宽松解析/验证发生的历史漏洞?

 

TIFS 版本:11_00_00_01

电路板:LP-AM263 修订版 A

Device_Type:HS_SE

器件修订版本:SR 1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    让我在内部同步、然后返回给您。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    是的、这是 AM263x 仅限于 PKCS15 的一个公认限制、其中 AM261 器件确实支持 PKCS1v5 以及 RSA 的 PSS、此外还支持 ECC。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal