This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 依赖项

Guru**** 2972300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615525/sysconfig-sysconfig-dependencies

器件型号: SysConfig

您好:  

 

我的客户无法打开任何 SysConfig 版本 1.24 或更高版本。 我认为可能存在一些不是最新的依赖关系。 运行 SysConfig 需要哪些依赖项和版本?

 

谢谢您、

Daviel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daviel、

    我假设客户指的是 CCS 之外的独立 SysConfig GUI。 他们正在使用什么主机操作系统? 是什么器件/SDK?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是独立的。  

    Windows、他们将其用于 SDK 11.1 上的 AM275

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以打开 DOS 命令窗口并运行:

    \nw\\n nw.exe “ “

    例如:

    > C:\ti\sysconfig_1.24.0\nw\nw.exe “C:\ti\sysconfig_1.24.0“

    有什么事发生了吗? 命令窗口中是否有任何输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的帮助。

    我尝试过此操作、没有输出、应用程序无法启动。  仅发布的版本是 1.23。 我在 ti 目录中有 6 个不同的版本。  太多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们听说过一些机器上有类似的问题。 一种理论是、较新的 SysConfig 版本附带较新版本的节点、由于某种原因、安全软件可能会标记该节点。

    可以尝试的一点是:

    从工作版本中获取 node-webkit、并将其放入 1.24 版本、然后查看其工作情况。 为此、只需备份并复制 SysConfig 安装程序内的“nw"文件夹“文件夹、然后再次尝试运行 SysConfig(主要是将无法正常工作版本中的 nw 文件夹(如 1.24) 替换)替换为 1.23 中的 nw 文件夹。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这允许启动 1.24。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的尝试。 它似乎与另一个报告的问题有关、该问题与较新的 SysConfig 版本使用的新版本节点有关。

    客户可以尝试的一件事是查看禁用其安全软件是否允许运行未修改的 1.24 版。 如果是、可能他们可以获得此问题的节点版本的豁免。 否则、他们可以继续使用使用旧节点版本的解决方法。