This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MIBSPI ECC 自检不起作用、但存在故障注入

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617734/tms570lc4357-mibspi-ecc-self-test-not-working-but-fault-inject-is

器件型号: TMS570LC4357

使用安全库自检、结果发现:

  • MIBSPI_ECC_TEST_MODE_1bit - 不工作
  • MIBSPI_ECC_TEST_MODE_2BIT - 不工作
  • MIBSPI_ECC_TEST_MODE_1bit_fault_injection — 正常工作
  • MIBSPI_ECC_TEST_MODE_2BIT_FAULT_INPLING — 正常工作
  • MIBSPI_ANALOG_LOOPBACK_TEST — 工作

为什么前 2 个故障? 可能会出现什么问题?

此外、还包括以下所有内容  工作 :

  • DMA_ECC_TEST_MODE_1 位
  • DMA_ECC_TEST_MODE_2BIT
  • DMA_ECC_TEST_MODE_1bit_fault_inject
  • DMA_ECC_TEST_MODE_2BIT_FAULT_INPLET
  • CAN_ECC_TEST_MODE_1 位
  • CAN_ECC_TEST_MODE_2BIT
  • CAN_ECC_TEST_MODE_1bit_fault_inject
  • CAN_ECC_TEST_MODE_2BIT_FAULT_INPLET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我找到了它、在插入硬件后需要初始化存储器...

    mibspiInit();
    
    SL_Init_Memory(RAMTYPE_MIBSPI1_RAM);