This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:XDS110 USB 调试探针 — 无法访问 DAP 问题

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619081/am263p4-q1-xds110-usb-debug-probe-unable-to-access-the-dap-issue

器件型号: AM263P4-Q1

尊敬的团队:
您能帮助我们解决下述问题吗? 当我们尝试刷写或调试 AM263Px-LP 或 AM263Px-CC 时、偶尔会遇到 DAP 错误。 您能建议如何解决此问题吗?

image.png
在调试/刷写应用程序之前、我们是否需要按照任何步骤操作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shilpa、

    当器件处于 HS FS 模式时、不应连接到 M4 内核、因为这是 HSM 内核。

    当器件转换为 HSSE 时、可以访问 HSM 内核进行调试。

    HSFS 和 HSSE 之间的区别见此处 —  www.ti.com/.../sprt788.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过在目标配置中启用旁路来禁用内核与 M4 内核的连接:

    查看视图底部、点击 Advance 即可查看上面的视图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、如果您直接从工程启动调试会话、请确保按如下所示取消选择 M4 内核:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 这解决了问题。