This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x HS-SE–安全启动通过 UART SBL 运行、但在 OSPI SBL 中失败

Guru**** 2978350 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617887/am2434-am243x-hs-se-secure-boot-works-via-uart-sbl-but-fails-in-ospi-sbl

器件型号: AM2434
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

我使用的是 AM243x、 我已在电路板上启用安全启动、因此现在 SOC ID 显示:  

DeviceType      :HSSE

安全密钥版本  :1.
SEC 密钥计数    :1.

现在、我尝试使用“uart_uniflash.py"通过“通过 UART 将已签名的 OSPI SBL 和已签名的 APPIMAGE 刷写到 OSPI。

首先、我发送我签名的“sbl_uart_uniflash.Release.hs.tiimage"。“。 此映像加载到 RAM 中并正确执行、这意味着安全启动身份验证正在工作。  

然后发送“--operation=flash-phy-tuning-data",“,然后、然后我签名的 OPSI SBL 和 APPIMAGE、两个都被接收并写入 OSPI 而不会出现问题。

但是、当我复位电路板并尝试直接从 OSPI 引导时、器件不会启动。 如果我在偏移 0x00 处(而不是我的 OSPI SBL)刷写工作中的“sbl_uart_uniflash.Release.hs.tiimage"映像“映像、则器件会从 OSPI 正确引导。  

但我的 OSPI SBL(未签名)在 HS_FS 器件中工作、我会以与 UART SBL 签名相同的方式对其进行签名。  

有什么我应该注意的吗? 还是我遗漏的东西?  

感谢一位旁观者、

Marta.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否为我共享可正常工作的 SBL_UART_UNIFLASH 映像和未正常工作的 SBL_OSPI 映像、以便进行比较、看看签名或其他任何内容是否有任何差异?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    当然、这里有签名的 CAL、  

    非常感谢!

    Marta.
    e2e.ti.com/.../signedSBLs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、下面是已签名的 SBL、

    我已检查了 SBL。 两者均由同一密钥签名、并使用 HSSE SYSFW。 因此、如果 SBL_UART_UNIFLASH 正在引导、则 SBL_OSPI 也应引导。

    我认为 SBL_OSPI 可能确实正在引导、但它会在执行过程的早期卡住、导致 UART 上没有日志。

    如果您有调试设置、您能否使用调试器连接到 R5FSS0-0 内核并共享停止内核的地址?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、  

    非常感谢检查 CSL 并确认它们都是正确签名的、我在 SBL_OSPI 中发现了问题。  

    此致、

    Marta.