This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:以太网不适用于使用 AM2634 和 DP83869 设计的定制电路板

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1618751/am2634-ethernet-is-not-working-on-custom-board-designed-using-am2634-and-dp83869

器件型号: AM2634

您好、

 

请参阅 Belo 票证以供参考。 以太网仍然无法正常工作。 我们可以在 PC 上从电路板看到链接。 我在 Belo 票证中附上了原理图以供参考。 内部环回工作正常。 但外部环回无法正常工作。 即使它没有 ping。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584725/am2634-created-custom-circuit-for-am2634-for-ethernet-and-spi-but-ethernet-is-not-detecting

我们在开发板上检查了同样的代码、然后它就可以正常工作。

请求您对此提供支持。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    让我回头看看星期二。 您能否通过 e2e 私人消息分享完整的电路板原理图?