This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:BSL_invoke 引脚查询

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1618779/mspm0l1305-bsl_invoke-pin-query

部件号: MSPM0L1305

您好、


我‑使用 MSPM0L1305 (16WQFN)、它具有与运算放大器输入进行多路复用的 BSL_invoke。 在我的设计中、引脚大约位于位置   启动期间为 1.4V 因为使用了电阻分压器进行温度检测。

 复位期间 BSL_invoke 引脚上的电压~1.4V 是否安全、这意味着它不会触发 BSL 模式?
2.如果我将模拟输入更改为 PA23 (OPA0_IN+) 并使 BSL_invoke 引脚保持悬空、是否可以?

请注意、由于紧密封装、我不能再在电路板中放置一个分立式元件


哪一项是最佳解决方案? 我不希望 MCU 始终在复位或下电上电时进入 BSL 模式


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:

    根据器件特定数据表、逻辑高电平为 0.7* VDD、逻辑低电平为 0.3* VDD。 假设您在 3.3V 下运行、则逻辑高电平将为 2.31V、逻辑低电平将为 0.99V。 我不认为~1.4V 安全电压、因为它会被视为“悬空“。

    我们不建议将默认 BSL 调用引脚保持悬空状态。 如果您不使用 BSL、可以在 NVM 配置中禁用 GPIO BSL 调用引脚。 您还可以更改用于 BSL 调用的引脚。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复。 我的理解是、即使我在 NVM 配置中禁用了 BSL 调用引脚、仍可以使用基于软件‑的 BSL 调用方法进入引导加载程序。 是这样吗?

    此致、
    Preetham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:

    是的、正确。 BSL 调用引脚用于 GPIO 调用。

    此致、

    Owen