This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:引导加载程序查询

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1618673/mspm0l1305-boot-loader-query

部件号: MSPM0L1305

您好、  

我正在使用  MSPM0L1305(‑μ F 引脚 WQFN 封装)  达到额定功率。


对于初始编程、我使用  I²C ROM 引导加载程序 (BSL_I2C) 。

在我的硬件中:

  • 0 Ω 引脚 (SCL/SDA I²C)  使用中的路由
  • NRST  任何信号进行多路复用  SCL0 、因此我不能使用 NRST 作为专用的外部复位
  • 。  BSL_invoke  引脚用于其他目的且不可用
  • 对于空白 MCU、  I²C BSL 自动运行 ,这是好的

我的问题是:

将固件加载到 MSPM0L1305 后、我是否仍然可以完全通过软件(运行时 BSL 调用)调用 μ I²C 引导加载程序、而无需使用 NRST 或 BSL_invoke 引脚?

由于我在同一引脚上使用 SCL0 和 NRST、在调试和引导加载期间是否会出现任何问题? 我应该更改什么?

正是这样、我使用的是的第 5 个引脚   MSPM0L1305SRTRR   作为 BSL_SCL 初始化来加载固件。 然后、如果需要、它将用作 I2C_SCL0 来发送命令。 同时它可以充当 NRST 吗?