This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:存储器地址

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617905/am263p4-q1-memory-address

器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

尊敬的团队:
REG:AM263P4 SIP 型号包含 8MB 闪存。

您能否提供闪存的存储器起始地址和结束地址、以及可访问的 8MB 存储器容量?

此致、
Rami Reddy。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可访问的 OSPI IP 存储器范围为 128MB。 正如您在 下面的 TRM 中所看到的:

    AM263P4 SIP 型号连接了 8MB 的封装闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可访问的 8 MB 内存有多少?

    可以访问完整的 8MB 闪存区域。

    0x60000000 至 0x60800000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    • 存储器是否按块、扇区或区域进行组织?

    • 有多少块/扇区/区域可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关这些详细信息、请参阅闪存数据表:

    您可以在数据表中找到 SIP 器件中使用的闪存器件。