This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:有关在 Am2634 中通过 DMA 接收数据的问题

Guru**** 3006730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617686/am2634-issue-regarding-data-reception-through-dma-in-am2634

器件型号: AM2634

尊敬的 TI 团队

我们使用 DMA 进行 UART 接收、在接收数据时、我们需要根据计数等待缓冲区中接收整个数据。但我们需要一种场景  
我们需要知道到达 DMA 缓冲区中的字节数量、以便我们可以进一步继续。我们不能逐个块使用块并反复重新布设 UART_READ。
您能否告知是否有针对此场景的推荐方法或解决方案?  
谢谢、此致  
Sai Teja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您可以读取以下寄存器来获取所需的值:

    如果您的传输大小设置为 256、则接收值为 (256-ACNT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand ,

    如果我的接收传输大小为 256、我想 知道在完全接收数据之前到达 DMA-缓冲器中的数据字节(256 字节)。

    1.如何知道到达的数据字节计数以及我能否在完全接收完成前访问数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要读取同一个寄存器、则需要通过软件定期读取