This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:如果器件在上电期间未上电、则驱动 GPIO 引脚

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619170/am263p4-driving-gpio-pins-if-device-is-unpowered-during-power-up

器件型号: AM263P4

客户查看了数据表的 AM263P4 电源时序部分(第 89 页)、遇到了问题。  其中其他器件通过不同的 3.3V 电源轨供电。  因此、可以在 AM263P4 通电之前驱动某些引脚、尤其是 GPIO。

这会造成损坏吗? 这些引脚上可能需要一些负载开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    对于 AM263Px 等基于 CMOS 的 MCU、在器件通电之前向 GPIO 引脚施加电压通常是不安全的
    因为它会导致:

    • 闩锁效应 — 通过内部基板二极管注入电流可能会触发寄生晶闸管结构
      造成永久性损坏
    • ESD 钳位二极管应力 — 当引脚电压超过 VDD +正向二极管电压时、内部保护二极管会导通
      (~0.3-0.7V)
    • 内部保护结构消耗过多电流

    我建议在这些引脚上选择负载开关路径。

    此致、

    Brennan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan、

    Sitara 和其他处理器之间的唯一连接信号是通信(EMx_D、FSITX/RX_D 等)–它们都是数字信号、而不是模拟信号;并且电源轨(打赌两个处理器)的不同步仅可能在上电瞬态期间发生、而不是稳态期间发生。

    这些信息有什么不同吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu、

    感谢您提供更多信息。 仅瞬时暴露可以降低风险、但无法消除风险。

    由于异步仅在上电瞬态期间发生、请考虑:

    1. 通信线路上的串联电阻器 (EMx_D、FSI_TX/RX_D)
      1. 限制瞬态期间的钳位电流
      2. 查看数据表以了解最大值  失效防护输入电流注入 (AM263Px 的 10mA)
      3. FSI 如果保持低电平(通常小于 100Ω)、则可以承受较小的串联电阻
    2. 软电源时序
      1. 如果可能、确保 AM263Px 先上电或同时上电
      2. 即使是几毫秒的抢先启动也能提供帮助
    3. 启动期间弱驱动器
      1. 在其启动序列期间将其他处理器的引脚配置为高阻抗或弱上拉

    此致、

    Brennan