This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4:使用 FSI EVT 套件进行 FSI 扩展 (TMDSFSIADAPEVM)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, LP-AM263P, TMDSCNCD263P, TMDSFSIADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1610602/am263p4-am263p4-fsi-expansion-using-fsi-evt-kit-tmdsfsiadapevm

器件型号: AM263P4
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM263PTMDSCNCD263PTMDSFSIADAPEVM

大家好、我当前正在尝试使用 am263p4-cc EVM 板建立 FSI 通信。 我还尝试使用 FSI EVT 套件来建立板间通信。 查看原理图文档和数据表后、我发现似乎很难将控制卡连接到 FSI EVT 套件。
我的问题是 AM263P4 cc 板和 FSI EVT 套件板能否顺利连接? 此外、两个电路板上的 FSI 接头引脚也不同。 这是否会在连接过程中导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jinwoo、

     TMDSFSIADAPEVM 套件作为特别是 LaunchPad EVM 的 BoosterPack 插件而构建。 您是否可以获取用于测试的 LaunchPad?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwoo,

    这些是独立的 EVM 生态系统。 FSI EVT 电路板旨在与 LaunchPad 配合使用。 LP-AM263P 将兼容。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan Hartigan

    这是否意味着 AM263Px-CC 电路板 (TMDSCNCD263P) 无法使用 FSI EVT 套件 (TMDSFSIADAPEVM) 进行 FSI 双向电路板通信?

    此外、我还检查了当前 EVM 板和 FSI 引脚映射、匹配了这些引脚、并使用定制电缆连接了它们。 FSI 套件通电、但电路板之间没有传输或接收信号。 我通过查看 ControlCARD FSI 标头原理图检查了标头。 此连接是否不正确?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jinwoo、

    正如我们在本文中讨论的那样、您是否在 TMDSCNCD263P PMIC 上启用 LDO2?   AM263P4:AM263Px-CC EVM 板 FSI 通信 

    此外、还要确保电源/GND 在所有电路板之间共用。

    此致、

    Brennan