This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP2530B:请求外部网访问基于 Linux 内核 2.6.21&#39 的用于 OMAP2420 Nokia N800 OpenGL ES v1.1 和 OpenVG 1.0 SDK 的'OpenGL®︎ES Graphics SDK;

Guru**** 2892890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617629/omap2530b-requesting-extranet-access-to-the-opengl-es-graphics-sdk-for-omap2420-nokia-n800-opengl-es-v1-1-and-openvg-1-0-sdk-based-on-linux-kernel-2-6-21

部件号:OMAP2530B

请求外部网访问“OpenGLRegisteredES 图形 SDK、用于 OMAP2420 Nokia N800 OpenGL ES v1.1 和基于 Linux 内核 2.6.21 的 OpenVG 1.0 SDK “

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我找不到 OMAP2420 设备的记录。 您能否为您的请求提供额外的背景信息?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    web.archive.org/.../MBX_drivers_status

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    这是一个面向使用 TI 器件开发产品的工程师的论坛。 您是否在尝试从 2007/2008 年破解诺基亚产品? 如果是、我们将无法在这些论坛上为您提供帮助。

    该网站最近一次更新 15 年前。 网站上列出的电子邮件地址不再存在 (gamingonomap@list.ti.com)、如果软件包仍然存在、我不知道它在哪里。

    如果您正在设计新产品、请随时提供有关您的用例、关键外设需求等的更多信息、我们可以为您指明一个更新的器件、如果您有疑问、我们可以在该器件中提供设计支持。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是一名工程师、从 2007/2008 年开始黑客攻击使用 TI 器件的 Nokia 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更具体地说,通过为它提供 Linux 内核补丁来提高它的原始寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以随意将其定性为电子废物。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我懂了。 我们将无法为您提供支持。

    但是、看起来 OMAP2420 已添加到上游 Linux 中。 例如、在 Linux 内核 6.12 中、我在下看到一堆 OMAP2420 器件树文件  

    arch/arm/boot/dts/ti/OMAP/

    OMAP2420-n800.dts
    OMAP2420-n810.dts
    OMAP2420-n810-WiMAX.dts

    因此、您可能能够在上游 Linux 中找到所需的代码。

    此致、

    Nick