This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:M4FSS 和 ENET

Guru**** 3008210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617600/am2434-m4fss-and-enet

器件型号: AM2434

M4FSS 是否能够连接到其中一个以太网外设以发送消息?  在.syscfg 中都有 (enet CPSW/ICSS) 和 (ICSS-EMAC) 的 ETHPHY 条目、但是不存在“TI Neworking“部分、并且显示 enet (CPSW) 和 enet (ICSS)。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我们不支持 M4FSS 内核中用于 CPSW 或 ICSSG 的 Enet 驱动程序。 ENET 当前仅在具有 R5(以及部分平台上的 A53 内核)的 RTOS 中受支持。 请告诉我们您的用例、我们能够提供满足您要求的替代方法建议。  

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这就是我需要知道的。  我将使用 R5 内核。