This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:MSPM0G3107

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619683/codecomposer-mspm0g3107

部件号: CODECOMPOSER
主题: MSPM0G3107SysConfig 中讨论的其他器件

在 Code Composer Studio 中、创建新工程时遇到创建工程问题、在 SysConfig 中没有 PORTB 引脚。  我有一个带有 MSPM0G3107STI3B8APRQG4 芯片(32 引脚)的定制电路板。  我选择 None 作为电路板、器件为 MSPM0G3107、封装为 VQFN-32 (RHB)。  我无法执行任何操作、都无法选择 PBX 引脚或在 Assigned Port(分配的端口)下选择 Port B(端口 B)。  有人能告诉我如何才能使用端口 B 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    MSPM0G3107 的 VQFN-32 (RHB) 封装没有端口 B 引脚。

    请参阅 器件特定数据表中 6.2 部分的表 6-2 引脚属性

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据 SLASEX6 数据表(修订版 C、第 11 页、表 6-1)的假设列出了 RHB 封装中存在的 PB2、PB3、PB4 和 PB13?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    与 SLASEX6 文献编号相关的文档 是 MSPM0G350x 系列器件的数据表。 MSPM0G3107 属于 MSPM0G310x 系列器件(数据表文献编号:SLASF12)。

    此致、

    Owen