This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 CPSW3G 与 PRU 以太网

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615546/am6442-am6442-cpsw3g-vs-pru-ethernet

器件型号: AM6442

你(们)好

Am6442x 在 A53 内核中的 CPSW3G 上有两个 RGMII、也可通过 PRU-ICSSG 内核提供两个 RGMII 接口。

您能否验证是否从 CPSW3G 分配两个 RGMII 接口、是否可以从 PRU-ICSSG 内核添加一个 RGMII-1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    从引脚多路复用器的角度来看、PRU-ICSS0 的 RGMII1 未与 CPSW 共享引脚、因此您的配置没有出现任何问题。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stanislav Stilyanov 

    您能否验证 PRU 是否需要单独的 MDC/MDIO?

    目前有 PRG1_MDIO0_MDC/MDIO 共享给 CPSW3G RGMII-1 和 RGMII-2。  

    如果从 PRU-ICSSG 中添加 RGMII-1(焊球编号 Y7/U8/W8...) 哪些是 CPSW3G RGMI-1 和 RGMI-2 的同一 IO 组、同一 PRG1_MDIO0/MDC 是否可共享给所有三个 RGMII 1GE PHY 收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    Stan 目前因生病而离职。

    如果您在下周中旬之前未收到回复、请 ping 通该主题。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stanislav Stilyanov Anastas Yordanov 


    对上述请求进行后续验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    建议将一个 MDIO 用于以太网端口、将一个 MDIO 用于工业协议以太网、因为这些是软件中的不同网络栈。

    此致、

    Stan