This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM2632:ADC1 功能软件测试、包括错误测试

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617280/am2632-am2632-adc1-software-test-of-function-including-error-tests

器件型号: AM2632

目前我使用 TI AM2632 MCU、集成了 ADC 的诊断措施、  

我有一个问题:II 请查看 AM263x 安全手册、但没有关于功能软件测试(包括错误测试 (ADC1)) 的建议或详细说明、我期待 TI 的支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟表示歉意、此线程被错误分配。 它已重定向到指定的专家。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fei Han:

    对延迟的回复表示歉意!

    [报价 userid=“649115" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617280/am2632-am2632-adc1-software-test-of-function-including-error-tests ]我有一个问题:II 请查看 AM263x 安全手册、但没有关于功能软件测试(包括错误测试 (ADC1)) 的建议或详细说明、我期待 TI 的支持。

    这种安全机制在很大程度上取决于硬件实现。 在启动阶段、硬件需要将特定的基准电压路由到 ADC 输入进行采样。 采样后、必须检查结果是否符合预期。

    --
    此致、
    Jagadish。