This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:阅读 AM263PX OTP Keywriter 用户指南后的问题

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619112/am263p4-questions-after-reading-am263px-otp-keywriter-user-guide

器件型号: AM263P4
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、TI 专家。

我将阅读 Keywriter 用户指南、让我的 AM263Px 电路板进入 HS-SE 状态。

(Keywriter 版本为“am263px_SR_10_11_00_00_02"。“。)。)

-----

(1) 什么是 MSV(型号特定值)?

在指南中、MSV 为 0x1E22D。 AM263P4 的此固定值是否为?

用户是否可以选择 0x0~0xFFFFFF 之间的任何值?

这种价值在安全方面起着什么作用?

-----

(2) 在 Keywriter 的 OSPI 引导序列中、本指南使用预编译的 sbl_uart_uniflash。

那么、为什么我按如下所示编写 sbl_uart_uniflash?

make -s -C examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash/am263px-cc/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang all

-----

请注意、

Jeuk Chang

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张杰

    [引述 userid=“473084" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619112/am263p4-questions-after-reading-am263px-otp-keywriter-user-guide

    什么是 MSV(型号特定值)?

    在指南中、MSV 为 0x1E22D。 AM263P4 的此固定值是否为?

    用户是否可以选择 0x0~0xFFFFFF 之间的任何值?

    这种价值在安全方面起着什么作用?

    [/报价]

    mSv 纯粹是客户使用价值。 TI ROM 或 HSM 对此不执行任何操作。 这可供客户使用、以使用任何型号值来区分 ECU

    [引述 userid=“473084" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619112/am263p4-questions-after-reading-am263px-otp-keywriter-user-guide

    那么、为什么我按如下所示编写 sbl_uart_uniflash?

    make -s -C examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash/am263px-cc/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang all

    [/报价]

    是的、SDK 中提供了 sbl_uart_uniflash 的预编译版本。 您可以直接使用它。  
    上面的命令是使用 sbl_uart_uniflash 工程的源代码构建相同的二进制文件。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil Dasan。

    现在、我可以确定所有 Keywriter 证书值。

    此致、

    Jeuk Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢