This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AEVM:为 EtherCAT 添加“run"LED 指示“ 指示灯

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1620417/dp83826aevm-add-run-led-indicators-for-ethercat

器件型号: DP83826AEVM

您好的团队、

我想了解 DP83826AEVM 如何为 EtherCAT 活动添加“运行“LED 指示灯。

谢谢  

最好的注意、
William Lai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William

    当您说“运行“时、我不清楚您指的是显示 TX/RX 活动或其他活动的 LED。 以下是 LED 支持的源。

    以下是为 100Mbit 速度配置 LED1 的示例

    • 写入 PHY 寄存器 0x0304 值 0x0008(将引脚 31 功能设置为 LED1)
    • 写入 PHY 寄存器 0x0460 值 0x0005(100Mb 速度)
    • 写入 PHY 寄存器 0x0469 值 0x0004(高电平有效极性)

    谢谢

    David