This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 安全手册 — 安全管理子系统 (SMS)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619925/am625-am625-safety-manual---security-management-sub-system-sms

器件型号: AM625

你(们)好

我们正在查看 AM625 安全手册(SPRUJ23–2025 年 3 月)、并且对 SMS 一章有一些问题。

本手册列出了以下诊断程序:
硬件和软件诊断
• SMS2 - TIFS FW 和 HSM 软件的安全身份验证
• SMS3 — 设备配置完整性的软件检查
• SMS.CPU1F - M4F 诊断库(仅适用于 HSM 内核)
• SMS.CPU3 - MPU
• SMS.CPU5 — 非法操作和指令捕获
• SMS.CPU6 — 静态配置寄存器的定期软件回读
• SMS.CPU7 — 写入配置的软件回读
• SMS.RAM1 — 内存 ECC

我们不了解如何继续 — 我们的理解是 TIFS 和 HSM 内核在我们控制之外运行 TI 提供的二进制文件。 我们在自诊断库中找不到用于执行这些诊断的支持。

我们应该如何实现 CPU3、5、6 和 7?
也许我们可以在 WKUP 域 M4 内核上运行一些可能性能 CPU6 的代码、但 HSM MPU 是 AFAIK、无法从任何其他域访问。

如有任何反馈、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不理解如何继续 — 我们的理解是,TIFS 和 HSM 内核在我们控制范围之外运行 TI 提供的二进制文件。 我们在自诊断库中找不到用于执行这些诊断的支持。

    TI 不为 HSM 内核提供二进制文件。 客户在 HSM M4F 内核上运行自己的 HSM 封装。 打包在 MCU+SDK 中的 HSM.appimage 只是一个虚拟映像、仅为 HSM 内核供电。  

    如果您未在 HSM 内核上运行任何安全固件、则这些诊断与您无关。

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 这是非常澄清。 有这么 多的核心和可能性在这个美妙的芯片上,一个人可能会迷失。 :-)