This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:检测电源异常

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615095/am2434-detection-of-power-supply-abnormalities

器件型号: AM2434

您好:

我们正在开发的电路板上使用 AM2434。
外设电源为 3.3V、为复位、时钟和 ADC 提供 1.8V 电源、为内核电源提供 0.85V。

如果电源电路发生故障、并 检测到过压、欠压或断电、微控制器是否具有任何内置功能来自我保护?

如果不是这样、用户可以采取哪些对策将系统移至安全状态、例如停止程序执行?