This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:MSPM0C1104 EEPROM 仿真 B 型在调试模式下正常运行、但在 UniFlash 编程后停止

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1618864/lp-mspm0c1104-mspm0c1104-eeprom-emulation-type-b-works-in-debug-but-halts-after-uniflash-programming

器件型号: LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104UNIFLASH

你好 每个人

我创建了空的示例程序、以便在 MSPM0C1104 LaunchPad 上从 MSPM0 SDK 2.9.0.01 检查 EEPROM 仿真 B 型示例 API。

  • SDK 版本:2.9.0.01

  • CCS 版本:20.4.1.4

     

问题描述

在以下情况下、EEPROM 仿真工作正常:

  • 使用进行编程 调试 工程 在 CC studio 中

  • 即使在断开 USB 电源并再次接通电源后、它也能正常工作。

不过:

  • 使用刷写时 UniFlash 或 Flash Project 在 CC studio 中 程序立即停止。

  • 代码在启动期间似乎卡住(无可见输出)。

  • 它的行为好像在复位后没有正常执行。

观察结果

  • 未对闪存区域边界进行任何修改。

  • 使用闪存引导模式。

  • EEPROM 仿真 B 型示例逻辑集成到了我的工程中。

  • 该问题发生在 UniFlash /闪存工程编程之后的第一次上电过程中。

问题

  1. 调试工程和 UniFlash/闪存工程之间的闪存擦除行为是否存在任何影响 EEPROM B 型的差异?

  2. EEPROM B 型是否需要在首次独立执行之前进行完整的批量擦除?

  3. 这是否与闪存扇区初始化要求有关?

  4. 独立闪存启动操作是否需要任何特殊的链接器或启动配置?

  5. 这是否与调试加载和 UniFlash/闪存工程编程之间的矢量表或复位配置差异有关?

我将上传我的项目 PLZ 检查它. 请提供任何指导。

谢谢你。

 

EEPromEmulationCheck_1.rar