This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1116:为什么仅使用基于模式的电流规格? 任何每外设的电流数据?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1620359/mspm0l1116-why-only-mode-based-current-specs-any-per-peripheral-current-data

器件型号: MSPM0L1116

您好、

在 MSPM0L1116 (MSPM0L111x) 数据表中、电源电流主要由功耗模式 (RUN/SLEEP/STOP/STANDBY) 指定。 我们找不到单个数字外设 (Timer/UART/SPI/I2C) 的电流消耗规格。

我们还在并行评估 Renesas RA0E2、其数据表中包含一个表格、其中明确列出了某些外设(例如间隔计时器/RTC)的额外电流、可帮助进行系统级功耗估算。

请您澄清一下:

  1. 为何 MSPM0L 不提供每外设电流(规格/表征原理)?

  2. 在启用特定外设(例如计时器)时、是否有任何 TI 参考数据或指南来估算增量电流?

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    老实说、我们不提供外围设备电流、因为它取决于客户要使用的设备。 但根据我的经验、我在待机模式下完成了很多测试、计时器不会增加额外的电流消耗。