This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:MOSFET 栅极电压保持高电平

Guru**** 2910060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1620156/tidm-1000-mosfet-gate-voltage-remains-high

器件型号: TIDM-1000

当三相输入电压关断时、MOSFET 占空比较大。 如果快速重新施加输入电压、这可能会导致 MOSFET 熔断。  

如果输入电压在一段时间内处于低电平、我可以在代码中的哪个位置确保 MOSFET 关闭?

提前感谢您、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven

    您可以在 ISR 中持续监控 RMS 输入电压。 如果它降至低于特定值并在特定持续时间内保持低电平、可通过将 EPWMTRIP 标志设置为高电平来使 ePWM 跳闸。
    要使 ePWM 跳变、请使用以下命令

      EPWM_forceTripZoneEvent (BASE、EPWM_TZ_FORCE_EVENT_OST);

    谢谢你  

    Amir Hussain