This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:迁移指南 MSPM0G1107

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1623079/mspm33c321a-migration-guide-mspm0g1107

器件型号: MSPM33C321A
主题中讨论的其他器件: MSPM0G1107、

您好、
我们有 MSPM0Gx51x 的迁移指南、但客户使用 MSPM0G1107TRGZR。 我们还计划迁移指南吗? 我们有什么指导线?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些 M0 器件使用同一 Arm 内核、因此许多原理是相同的。 他们是否有具体的顾虑?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、
    他们需要 PTP。 它们将从 MSPM0G1107 (48 引脚、QFN) 开始作为第一款产品、并且由于更高的性能需求稍后需要 MSPM33C321A 进行切换。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    这些器件引脚对引脚兼容、因此迁移应该相当简单。 现有指南应涵盖大多数注意事项。

    马修