This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:可共享和缓存之间的差异

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1623160/am2612-q1-the-difference-between-shareable-and-cached

器件型号: AM2612-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。  

在我们的 SDK 中、它在 C:\ti\mcu_plus_sdk_am261x_11_01_00_19\examples\drivers\boot\sbl_null 中提供了 LP 和 SoM 演示

相比两个演示、我们发现 LP 演示和 SOM 演示不同:一个可共享、另一个缓存

image.png

1.可共享和缓存之间有什么区别?

2.我们命令客户将其配置为可共享或缓存?

BRS

Shuqing