This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 Am625 Linux 重启

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1621280/am625-about-am625-linux-reboot

器件型号: AM625

你(们)好

我已将 SDK 移植到自定义硬件、但当系统执行重新启动时、会出现重新启动失败且打印线程停止的问题。 是否存在失败的重新引导信号? 如何逐步解决问题? 非常感谢 TI 的帮助。

image.png

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否从 eMMC 引导? 如果是、请查看以下链接。

    (+)【常见问题解答】AM62x:如何检查和配置 eMMC 闪存 RST_N 信号、以支持 AM62x-SK E2 上通过 eMMC 引导进行 WARM_RESET — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通过 MMC 将 RST_n 寄存器写入 0x01 后、我仍然没有成功重新启动。
    我发现、在自制作硬件中、将 PORz 引脚连接到 EMMC 的 RST 可能会产生影响。 该 PORz 信号与 AM62 的 RESETSTATz 引脚之间是否有任何区别? 可以通过修改器件树来实现 PORz 信号复位。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我发现在自制硬件中、将 PORz 引脚连接到 EMMC 的 RST 可能会产生影响

    如果将 PORz 引脚连接到 eMMC RST 引脚、是否意味着 Linux 重新启动命令会正确地重新启动系统?

    AM62x SK EVM 使用 RESETSTATz 引脚来复位 eMMC。 请查看 EVM 原理图的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将 PORz 引脚连接到 eMMC RST 引脚、Linux reboot 命令是否会正确地重新启动系统?

    是、当前 PORz 引脚连接到货架硬件上 EMMC 的复位引脚。
    1.我想知道 PORz 和复位引脚的功能吗? 有何差异?
    2.可以通过 PORz 信号重置 EMMC 来实现重新启动命令、方法是在不修改硬件版本的情况下修改器件树和 Linux 配置。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想您是指 AM62x PORZ_OUT 引脚(焊球 E21)?

    在 Linux 中运行 reboot 命令时、请使用作用域来比较 PORZ_OUT 和 RESETSTATz 信号。