This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:在 MCAL AM26xx 11.01.00.11 中观察到重复的 UID&#39

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1622888/am263p4-q1-duplicate-uuid-s-have-been-observed-in-mcal-am26xx-11-01-00-11

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:  

目前、我们正在使用 MCAL AM26xx 11.01.00.11、在该工程中、我们观察到 BSwmd ARXML 文件中存在来自以下模块的重复 UUID。

  1. 挑战
  2. Cdd_Pwm
  3. EthTrcv
  4. 代替
  5. SPI

您能查看并提供反馈吗?

此致、

Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    这是否也存在于随所有 BSWMD.ARXML 修复程序提供给 EB 的最新 MCAL 安装程序中? 您是否可以在内部检查是否可以访问此软件包?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我已经检查了最新的 MCAL AM26xx 11.02.00.06、上述模块中也存在相同的 UUID。

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    这已在内部注明、将在下一个版本中修复。  

    此致、
    Pranav Siddappa.