This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:与 TI 签订的 NDA 协议

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611474/rm44l520-nda-agreement-with-ti

部件号: RM44L520

尊敬的先生或女士:

 

我们希望在面向安全的无线电远程控制接收器中使用您的锁步 RM44L520APGET 微控制器。 目标是获得 SIL3 认证。 对于该项目、我们需要 TI 提供以下文档(根据 RM44x Hercules spnu621A.pdf 的安全手册):

 

  • RM44x 基于 ARMRegistered的安全关键型微控制器的安全分析报告摘要 (SPNU624)
  • RM44x 基于 ARMRegistered的安全关键型微控制器的详细安全分析报告 (SPNU625)

 

我们应该有机会完成我们的 FMEDA 并在硬件中正确实施控制器。

 

我们已经通过 E2E 门户提交了此申请(但该案例已关闭,没有任何结果)、但到目前为止、我们甚至还没有设法获得 NDA。

 

我是否在处理此请求的正确位置、或者您可以进一步帮助我?

 

此致

Jens Umhau

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens Umhau:

    我向您发送了一个朋友请求、请接受该请求、以便通过私人聊天从您那里获得更多必需的详细信息。

    --
    此致、
    Jagadish。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我已接受朋友的请求。


    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    感谢您提供的所有必要详细信息、我现在正在内部审核您的 NDA 申请。 我会尽快回复您。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    对延迟深表歉意。  审批 NDA 不在我手中、因此我正在联系内部营销团队以获取相同信息。 我希望我明天能得到最新信息、并与您分享。

    感谢您对此的耐心。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您提供的信息。


    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我们的营销团队有人就此与您联系?

    我刚刚给他们发了一封邮件,以获得相同的信息。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    没有、没有人联系过我们。


    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    内部团队正在询问更多细节、我向您发送了一封私人消息。 请提供您的回复、以便继续处理。

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我已经回答了未决问题。 这样我们可以继续。

    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jens 提供您的信息!

    收到您的信息后、我立即将您的信息转发给团队。 今天我再次 ping 更新、希望我们很快就能获得更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    最后一步、我们需要签名。 我向您发送了 NDA 草稿、请回复并签名。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我已将签署的 NDA 发送给您。


    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    感谢您签署的 NDA 以及您项目的详细信息。 我将您提供的信息转发给了我的内部 NDA 团队、希望很快我们的团队会收到 NDA。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    今天我再次 ping 了我的内部团队进行更新、我将很快分享他们的状态/回复。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    是否有任何新问题要报告? 您是否需要我们提供任何进一步的信息?


    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    您的 NDA 现已获得批准、我可以将所请求的 NDA 文件共享给您。 我转发了您所请求的文档的邮件、请仔细阅读。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    非常感谢您的支持。
    这有助于我们向前发展。

    此致、

    Jens