This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:OSPI 信号的引脚多路复用模式

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1622017/am2612-q1-pin-mux-mode-for-ospi-signals

器件型号: AM2612-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM2612

您好、  

  在 AM261x 技术参考手册(第 174 页)中、表 5-3 列出了 ZCZ 封装的每个 GPIO 引脚的 OSPI 信号以及引脚多路复用模式编号。 在该表中、列出了引脚多路复用模式 2. 对于 OSPI0_D4 至 OSPI0_D7。 但是、在 AM2612 数据表(第 22 页)中、  表 5-1 列出了引脚多路复用模式、如所示 1. 对于这些 GPIO 引脚、可选择 OSPI0_4 至 OSPI0_7。 以下哪一项是正确的? 我看错了表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    第 174 页提到的 Pinmux 表专门用于基于 OSPI 的引导、即 ROM 尝试从闪存引导 SBL、需要在这些引脚上连接 OSPI 存储器。

    而 OSPI 信号也在其他引脚上可用、正如您在数据表中看到的那样。

    但如果要使用基于闪存的引导、则应遵循第 174 页电路板上的 pinmux。

    如果您还有其他问题、请告诉我。