This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110 (TMDSEMU110-U) 是否支持 HSM 调试?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1621370/tmdsemu110-u-can-xds110-tmdsemu110-u-supports-hsm-debugging

器件型号: TMDSEMU110-U

具有 TI 器件型号 TMDSEMU110-U 的 XDS110 是否能够处理 HSM 调试? 如果需要完成 HSM 调试、这个 XDS110 是否足够、或者 我们应该购买新器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此工具也可用于 HSM 调试、

    HSM 内核与器件上的任何其他内核一样、它与其他 CPU 内核一样连接到调试子系统、因此任何能够调试应用内核的调试器都不支持 HSM 内核清除。