This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:从软件启动同步采样 ADC

Guru**** 2964230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1620559/mspm0g3507-starting-simultaneous-sampling-adcs-from-software

器件型号: MSPM0G3507

我想使用 CPU 同时触发两个 ADC。 我已将它们配置为由同一事件触发、但无法从我的代码中看到如何触发该事件。 我遇到的示例都显示了由另一个外设(例如计时器)发布的事件。  CPU 可以直接触发事件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    很遗憾地说、CPU 无法事件触发 ADC。 事件仅触发 另一个外设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 那么、如果我要对 ADC 进行同步采样、则需要将另一个外设专用于生成触发事件? 没有其他方法可以使同步采样功能运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。