This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:支持执行的存储器选项

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1614703/am2432-supported-memory-options-for-execution

器件型号: AM2432

您好、  

我将 AM2432 与工业 SDK 11.00.00.08 配合使用、

我们的项目涉及使用 Profinet、EthernetIP 和 HSR/PRP。 我们目前使用外部 DDR4 作为内存来运行大部分代码、但我们现在正在考虑移除它而改用其他内存技术。 我们可以考虑哪些替代存储器技术?

谢谢您、  

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

    我是否应该尝试 XIP 仅使用 SRAM 和闪存而不使用 DDR? Profinet 和 EthernetIP 堆栈是否支持这种网络并确保正确的时序? 安全启动是否有任何问题?

    是否有其他选择?

    谢谢您、

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrea、DRAM 是从代码执行中获得所需性能所必需的。  闪存是主要用于启动的非易失性存储、而 SRAM 对于您所需的密度会变得昂贵(也会变慢)。  如果您考虑因电流短缺而放弃 DDR4、可以选择其他供应商来提供兼容器件。   

    此致、

    James