This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010979:与一些以太网通信协议相结合

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612, TIDA-010979

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1618885/tida-010979-combability-with-some-ethernet-communication-protocols

器件型号: TIDA-010979
Thread 中讨论的其他器件: AM2612、

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

关于 TIDA-010979、 我担心它可与某些以太网通信协议配合使用。 该开发板使用的微处理器包含 AM2612 作为其微处理器。 从其数据表中可以看出、此类器件支持 PROFINET、汽车以太网 T1、EtherNet/IP 和 TSN 协议、因此也支持 Ethernet/TSN(根据我的理解)。 我的问题是:TIDA 板使用的 PHY 是否能够处理 EtherNet/IP 和 Ethernet/TSN? 该数据表具体说明了在增强模式或基本模式下使用工业以太网、强调了增强模式下的 EtherCAT、但没有提到 EtherNet/IP 或 TSN、据我了解、这些都不在基本模式下。
如果不是、这是否意味着即使其微处理器可以处理其他基于以太网的通信协议、TIDA 支持的唯一通信协议是 EtherCAT?
 
此外、我还想进一步了解 AM2612 如何处理 EtherCAT。 我们当前的设计使用了一个可以处理 EtherCAT 的 TI MCU(因为它包含 ESC(EtherCAT 从站主站))、但我注意到这个电路板没有、因为它使用的是 PRU-ICSS。 因此、与具有专用 MAC 的 MCU 等器件相比、这对以太网协议的 MAC 方面有何影响?
 
提前感谢您!  

 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不是、这是否意味着即使其微处理器可以处理其他基于以太网的通信协议、TIDA 支持的唯一一种基于以太网的通信协议是 EtherCAT?

    不可以、它可以处理所有协议、从 SoC 的角度来看、将支持所有协议、限制可能来自 PHY 芯片、具体取决于它可以支持的链路速度。

    如果 phy 为 100Mbps phy、则 SoC 支持的以太网 1Gpbs 将无法实现、但仍将支持 100Mbps 以太网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“432284" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1618885/tida-010979-combability-with-some-ethernet-communication-protocols
    此外、我还想进一步了解 AM2612 如何处理 EtherCAT。 我们当前的设计使用了一个可以处理 EtherCAT 的 TI MCU(因为它包含 ESC(EtherCAT 从站主站))、但我注意到这个电路板没有、因为它使用的是 PRU-ICSS。 因此、与具有专用 MAC 的 MCU 等器件相比、这对以太网协议的 MAC 方面有何影响?
     
    [/报价]

     e2e.ti.com/.../faq-am2634-what-is-pre-integrated-ti-commercial-stack