This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:请求将 AM2634 发送到 eMMC 接口详细信息和放大器;设计指南

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1621329/am2634-q1-request-for-am2634-to-emmc-interface-details-design-guidance

器件型号: AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634

您好:

我正在使用进行设计 AM2634 MCU 并希望与连接 eMMC 存储器器件 (数据存储/记录)。 我查看了可用文档、但找不到有关 eMMC 推荐接口配置的详细指南。

请提供以下信息:

  1. 支持 eMMC 接口模式 在 AM2634 上(例如,传统 MMC、HS200/HS400、1‑bit/4‑bit/8‑bit 模式)。
  2. eMMC 仅用于 数据存储/记录。
  3. 我必须使用哪个存储器器器件型号?  
  4. 引脚映射/外设分配 MMC/eMMC 接口的一些摘要。
  5. 参考设计 将 AM2634 连接到 eMMC 的信息或硬件设计指南。
  6. 任何可用 和驱动程序示例 对于 AM263x 器件上的 MMC/eMMC。

请提供指向文档或示例项目的任何指针。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM263 上的 MMC 支持 MMC4.3 规范。 我 无法找到 eMMC 4.3 标准。  

    AM263x MCU+ SDK(最新版本 11.00.00.19) 为 eMMC 存储提供全面的支持、包括驱动程序、文件系统集成和引导加载程序功能、可直接从 eMMC 引导应用程序。

    AM263x SDK 中的主要 eMMC 特性:
    • 驱动程序和文件系统: 包括用于 eMMC 的低级驱动程序 (LLD)、并且通常集成 FatFs 等库以进行文件系统管理。
    • 引导加载: 支持 SBL(次级引导加载程序)从 eMMC 加载应用程序。
    • 示例: SDK 提供了访问和使用 eMMC 等非易失性存储的示例。

    我不确定 SDK 是否支持所有 eMMC 功能。