This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010931:适用于 TIDA-010931 原型板的 BMS 固件和 PnP 文件

Guru**** 2909450 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010931

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1621187/tida-010931-bms-firmware-and-pnp-file-for-tida-010931-prototype-board

器件型号: TIDA-010931

我有两个主要问题:

  1. TIDA-010931 设计指南需要三个软件:Code Composer StudioTm 集成开发环境 (IDE)、BMS 固件和 BMS GUI。  从哪里可以下载这三项内容?  此外、BMS 固件是否可以以任何方式进行修改?
  2. 此 Pick & Place (PnP) 文件为空。  是否可以提供一个副本、显示每个零件的所有位置和旋转角度?

非常感谢您的帮助。