This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:TIMA0 交叉触发 TIMG8

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612009/mspm0c1103-cross-trigger-timg8-by-tima0

器件型号: MSPM0C1103
主题中讨论的其他器件: SysConfig、

您好、

TIMA0 的任何交叉触发 TIMG8 的示例代码、因此 TIMG8 在可变时间移位后启动。 TIMA0 和 TIMG8 都以%50 占空比工作。

我无法确定此交叉触发器的 SysConfig。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehrad:
    下面是一个可以使用的示例。

    链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEYdEsehvSmkpYh.kbroGA__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST&placeholder=true

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有处理过交叉触发问题、但有一种可能性是 C110x 系列不能为任何计时器提供交叉触发功能。 我注意到:

    1) 提到的示例 (timx_timer_mode_pwm_x_trig_stop_restore) Diego 不会出现在 C1104 (NOR C1106) 示例中。

    2) 值得注意的是、C1104 数据表 (SLASF90D) 中没有此表、G3507 数据表 (SLASEX6C) 表 8-17 或 L1306 数据表 (SLASEX0D) 表 8-12 中提供了交叉触发表。

    SysConfig 在您尝试配置时会说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、我只是使用 TIMA0 和 TIMG8 创建了一个简单的工程、但我无法使它正常工作。 请查找附件。   “ TIMA0 交叉触发 TIMG8 的任何示例代码、因此 TIMG8 在可变时间移位后启动。 TIMA0 和 TIMG8 都以%50 占空比工作。 我无法确定 SysConfig 以及此交叉触发器的 main(或任何可能的 ISR)。“

    提前感谢、

    此致、

    e2e.ti.com/.../Primary_5F00_V0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehrad:
    我尝试让我的团队确认 MSPM0C1103/4 是否具有此功能。 如果是这种情况、我会告诉您。

    此致、

    Diego Abad